This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS5624 EVM 45Hz 时的可闻噪声

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054248/tas5624addvevm-tas5624-evm-audible-noise-at-45hz

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5624

你(们)好

在45Hz 回放期间有可闻噪声。

模拟输入:45Hz

输出:5Vrms (BTL)

设置:TAS5624 EVM 默认设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOTOW、

    您可以检查噪声是来自 TAS5624级还是来自调制器级?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TAS5624

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOTOW、

    请提供以下信息:

    捕获 TAS5624输入的 FFT 图。

    2.检查电源波形。

    2.如果项目1未显示本底噪声增量、请 根据 TI EVM 检查您的原理图和布局。  或者、如果您可以提供原理图和布局、以便我们可以进行检查并为您提供改进。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题是我们在 EVM 上发现了该噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOTOW

      我们将对此进行研究并尽快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加 AD 电容器后、噪声消失、但我不确定原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOTOW、

    很高兴听到您解决的好消息。 如果您愿意深入探究根本原因、可以在此处输入原理图或捕获的波形的更多详细信息、然后我们可以继续调试。  

    迪伦