This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:在恒定增益条件下、电池应用中的功率放大器输出随 PVDD 变化。

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055513/tas5751m-power-amp-output-changes-with-pvdd-in-battery-application-under-constant-gain-condition

器件型号:TAS5751M
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5805M

 我在 PVDD 电源将在12V 至24V 范围内变化的电池应用中使用 TAS5751M。  在中等条件下对 EVM 进行1.5W 负载到 PBTL 4欧姆负载(每个输出0.75W)测试时、输出随 PVDD 变化。  例如、如果 PVDD=24V 且增益设置为在我将电源降至12V 或-6dB 时提供1.5W 输出功率、则输出也会下降6dB。  我需要在电池放电时保持稳定的电平。  我们希望避免添加升压转换器、但如果这是唯一的选择、您可以推荐一个现成的升压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      TAS5751M 是开环放大器、因此您必须添加升压转换器才能使输出稳定。 我们建议您使用闭环放大器、如 TAS5805M/TAS5825M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我最初没有发现这是开环的。