This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:DAC 增益是数字增益还是模拟增益?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055278/tas5805m-is-dac-gain-digital-gain-or-analog-gain

器件型号:TAS5805M

大家好、

对于标题问题、我找到了前面的论坛、如下所示。

但您所提到的视频是中文的。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967581/tas5805m-the-difference-between-digital-gain-and-analogue-gain?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5805M%2525252520GAIN#

什么是"DAC 增益"

在调优指南 P5中、 DAC 增益:-103dB ~+24dB。

但图8中的 P7、DAC das 似乎没有增益。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts=1637219117897&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FTAS5805M%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-JP%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC%2BSEARCH%2BADS%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFONakFb3yyh9-KvGAWzXK5G645waOOPg5X653dwVooob1eBErKpkvhoCXDkQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

DAC 增益是数字增益还是模拟增益?

并且 DAC 增益是否为 DIG_VOL_CTL 寄存器的数字音量?

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      DAC 增益具有与数字增益(音量)相同的结构、差异是数字增益位于信号处理的前端、DAC 增益位于末尾   图8中 P7中的补偿增益也是如此。  

      我们不建议您在大多数时间内使用 DAC 增益、因为它在数字处理结束时、没有保护数据免受削波的方法。 使用数字增益就足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    好的、谢谢!

    此致、