请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、
对于标题问题、我找到了前面的论坛、如下所示。
但您所提到的视频是中文的。
什么是"DAC 增益"
在调优指南 P5中、 DAC 增益:-103dB ~+24dB。
但图8中的 P7、DAC das 似乎没有增益。
DAC 增益是数字增益还是模拟增益?
并且 DAC 增益是否为 DIG_VOL_CTL 寄存器的数字音量?
此致、
K. Yamada