This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:TPA3255-Q1输出功率 CAN#39;t REACH 480W

Guru**** 2519180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055646/tpa3255-q1-tpa3255-q1-output-power-can-t-reach-480w

器件型号:TPA3255-Q1

尊敬的 TI 客户:

现在、我们正在使用 TPA3255-Q1开发新的 D 类音频放大器盒、但我们发现不同批次的性能不同。 我们使用专业音频测试设备来测试该产品、该设备用于测试输入1kHz 正弦波信号后 PA 的输出功率是否可以达到480W。 AR9VG4一批芯片可输出480W 功率2分钟、而其他几批芯片在相同条件下只能持续3至5秒、输出功率快速下降。  请查看随附的原理图和 PCB 设计、我想知道此问题是否与批号真正相关? 还是我们的设计问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GVDD_x 电压最大值为11.4V 我看到您将12V 连接到 GVDD 电源。

    您是否检查过是否有任何错误报告? 您可以参考8.3.1来检查故障和 CLIP_OTW 引脚。

    对于 PBTL 设置、您是否检查了输出电感器的 Isat?

    此致、

    Derek