This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:由于时钟同步而产生的卡嗒噪声?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052863/pcm5101a-click-noise-due-to-clock-synchronization

器件型号:PCM5101A

各位专家:

我们的客户发现存在咔嗒声、并猜测原因是时钟同步。 有时会定期发出噪音、但有时听不到噪音。

数据表在9.3.2.1中描述如下

如果 LRCK 和系统时钟之间的关系变化超过±5 SCK、内部操作(使用片上振荡器)在一个采样周期内初始化、并且模拟输出被强制为双极性零电平、直到 LRCK 和系统时钟之间的重新同步完成。

客户的时钟是 LRCK 和 BCK 同步、但 LRCK 和 SCK 不同步。

我想检查我的理解是否正确、"超过+/-5个 SCK 变化"是指 LRCK 的上升沿与超过+/-5个 SCK 的 SCK 不同?  

您能更详细地解释一下吗? 您还认为时钟同步会导致咔嗒噪声吗?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!  

    咔嗒噪声最有可能是由于 SCK 和 LRCK 没有同步而导致的、因为它是平滑运行所必需的。   该器 件需要同步 LRCK 和系统时钟、但不需要特定相位。 请注意:

    '串行音频接口通常具有4个连接:SCK (系统主时钟)、BCK (位时钟)、LRCK (左侧)
    右字时钟)和 DIN (数据)。 该器件具有内部 PLL、用于获取 SCK 或 BCK 和
    创建内插处理器和 DAC 时钟所需的更高速率时钟。 这允许器件执行
    使用或不使用外部 SCK 运行。"  

    '该器件在启动时需要外部 SCK 输入、但如果在 SCK 保持为时 BCK 和 LRCK 正确启动
    连续16个 LRCK 周期的接地电平、然后内部 PLL 启动、自动生成内部
    来自 BCK 基准的 SCK。"  

    因此,如果您的客户无法将 LRCK 同步到 SCK, 那么只需将 SCK 接地,它就会启动内部 SCK,它们应该正常。

    如果您想更深入地了解、请查看以下链接、因为它是 SCK 或 FS 比率错误选择的示例

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/420835/pcm5100-pll-mode-fs-change-issue/1504481?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pcm5100%20%20clk#1504481

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的客户是否检查了我在上一个帖子中建议的内容? (为 SCK 接地并让内部 CLKS 接管)这样我们就可以看到同步是否是我们认为的问题?

     此部件 需要 LRCK 和系统时钟的同步。 例如,FS=48K,SCK=256FS=12.288MHz,这意味着在 FS 周期内,您有256个快速时钟(SCK)。 因此、只要  它在任何方向(+/-)上没有超过5SCK 的漂移、就可以了。  现在、根据数据表"如果 LRCK 和 BCK 之间的关系在超过4个 LRCK 周期内无效、内部操作(使用片上振荡器)在一个采样周期内初始化、模拟输出被强制为双极零电平、直到 LRCK 和 BCK 之间的重新同步完成。"  

    您还发送了该图、  

    您能否为 SCK 使用干净的时钟 、似乎  是回声或 时钟上的某个东西。

    此致、

    Arash