This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:tpa3123d2的演示板输出存在问题

Guru**** 2555190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055356/tpa3123d2-there-is-a-problem-with-the-demo-board-output-of-tpa3123d2

器件型号:TPA3123D2

你(们)好

MPN;TPA3123dD2  

 详细说明:当使用 TI 演示板进行调试时、存在几个问题:

1.24v 电源和4 Ω 负载。 当输出功率达到20W 以上时、输出将具有与输入源相同的声源(连接的水泥电阻不是扬声器)、低于20W 的声源正常;

2.空载时、与输入源相同的频率声音、增益越小、声音就越小;问题是、您知道声音来自哪里?

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    歌唱来自 LC 滤波器、并在 LC 滤波器和 PCB 板之间摇动。

    连接到实际的扬声器后、LC 滤波器歌曲将被扬声器覆盖。 它不会影响实际应用。

    此致、

    Derek