This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:需要 TAS5822M DSP 数据表或寄存器表

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051086/tas5822m-need-the-tas5822m-dsp-datasheet-or-register-table

器件型号:TAS5822M

尊敬的先生:

我可以提供 有关 TAS5822M DSP 的数据表吗?

因为 TAS5822M EVM 板现已缺货,

我所得到的只是有关 TAS5822M 的数据表、但  只有控制端口寄存器、没有 DSP 寄存器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我认为您是指流程文档。 TAS5822没有特殊的处理流程文档。 您可以使用以下文档、在设计中应该没有问题。

    e2e.ti.com/.../TAS5805M_2C00_-TAS5806M-and-TAS5806MD-Process-Flow.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这就是我需要的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供本文档。

    但我不知道表中的值是什么以及如何计算值。

    是否有网站或文档可供我参考?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       这些是默认值、通常用于将块设置为旁路状态。 我们没有文档来解释该值、通常我们不建议客户直接计算寄存器值。 您可以设置 PPC3中的所有值、PPC3会将设置转换为十六进制值并将其存储到寄存器中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我手头没有 TAS5822M EVM 板、因此 PPC3 I2C 日志窗口中没有消息。

    因为某些设置需要动态调整。

    我了解如何 计算左/右增益(pow (10、gain/20)* 0x800000)、但不知道如何计算 DRC 阈值和斜率。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      由于您有 PPC3、因此您可以使用 I2C Record 函数。 如下图所示、当按钮变为红色时、它将开始录制。 您在 PPC3中设置的任何内容都可以看到将哪些代码发送到寄存器中。 您无需任何 EVM 板即可使用此功能。 请尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我明白了。 非常感谢!