This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:静音操作

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053821/tas5805m-mute-operation

器件型号:TAS5805M

尊敬的团队:

我们设置 MUTE (DEVICE_CTRL_2寄存器:MUTE→1)。

我们输入音频信号 I2S。

我们听到一些声音。

您能告诉我静音是不可能的,我们可以听到声音吗?

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       在静音状态下、我们将数字增益设置为最低级别、因此 DSP 不会正常发出任何信号。 但在静音状态下、MOSFET 仍在切换、输出不为零。 我们确实遇到了这样的情况:您可能会在静音状态下听到噪音声音、例如 PVDD 变化过快时、即使在静音状态下也会导致噼啪噪声。 我们通常建议客户将器件设置为高阻态当不使用时、该状态下不会出现任何情况、也会降低功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢你的答复。

    我要试一下。

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    您会告诉我静音状态下的 MOSFET 开关机制吗?

    我们将器件设置为高阻态当不使用时、我们无法再听到噪声。

    但我们发现有两个新问题。

    将音量设置为零时、我们可以听到噼啪噪声(与切换到高阻态相关??)

    2.设置音量非常小(例如-60dB),当我们输入音频信号时,我们可以听到噼啪噪声。

    我们捕获噪声波、如下所示。

     

    此致、

    五山田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      在静音状态下、Output+和 Output-将同时切换、与播放状态相同、没有输入信号。  

      我认为您可以通过电子邮件向我发送 PPC3设置和输入信号、并告诉我们如何详细测试。 我将在我的一侧尝试它以查看正在发生的情况。