This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:电压偏移和噼啪噪声

Guru**** 2416230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054804/tpa3251-voltage-offset-and-pop-noise

器件型号:TPA3251

各位专家:

你好。

经客户测试的 IC 的偏移介于0和30mV 之间。 所有这些都满足加电和断电时的杂音。 他们计划使用 TPA3251、并有以下问题:

  1.  分析后的输出失调电压和噼啪噪声关系是否正确?
  2. 我们是否可以期望输出失调电压为30mV 至60mV 的 IC 仍然满足我们的限制?
  3. 获得输出失调电压大于30mV 的 IC 的统计机会是多少?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ArSuzy、

    [报价 userid="487726" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054804/tpa3251-voltage-offset-and-pop-noise "] 输出失调电压和噼啪噪声的分析关系是否正确?[/quot]

    是的、输出失调电压和噼啪噪声之间存在强烈关系。 当 OUTP-OUTN 差分电压上升到不同的电平(偏移)时、会产生噼啪噪声。  偏移越高、杂音越大。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054804/tpa3251-voltage-offset-and-pop-noise "]我们是否可以预期输出失调电压为30至60mV 的 IC 仍符合我们的限制?

    这取决于爆音噪声的增量大小以及您的限制大小。 最好的实际方法仍然是对其进行测试。

    [报价 userid="487726" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054804/tpa3251-voltage-offset-and-pop-noise "]获得输出失调电压大于30mV 的 IC 的统计机会是多少?

    这取决于我们的晶圆厂工艺分布。 数据表规定的最大值为60mV、因此一个器件肯定有可能达到60mV。  因此、我们仍然建议您找到一个具有较大偏移的器件、并测试对噼啪噪声的影响。