This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:耳机生锈的噪音

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054205/tlv320aic3104-rusty-noise-of-headset

器件型号:TLV320AIC3104

我使用的是 TLC320AIC3104音频编解码器,但在静音期间,耳机中有噪音(“生锈的噪音”):
我的 I2S 数据的采样频率为:16kHz/16位采样
我的问题是:
1) 1)是否可以将寄存器7的位5和位6设置为1以启用“双速率”?
2)“双速率”是什么意思? 如果是指编解码器内的过采样和抽取过程,为什么它不总是“启用”?
3) 3)它仅适用于92Khz 还是适用于所有低频? 在我的情况下、我可以将此设置用于每一个较低的采样率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    这种双速率是指将采样率加倍、如下面的数据表中所述:

    1. 如果您需要更高的采样率、可以设置该值。
    2. 请参阅数据表中的上述段落、仅当您需要更高的速率时才启用。
    3. 如果您希望采样频率高于48kHz、则可以启用该功能。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,从以下设置开始:codec fsref= 48kHz/4,096MHz 主时钟,如果启用双速率,则编解码器工作采样率(即 fsref)将为96KHz, 然后、我只需要将 REG2设置为 NCODEC=6、以便将 ADC 和 DAC 设置为数据的最终采样率(即16KHz)、或者我们需要与 fsref=48kHz 相比进行其他更改?

    您是否认为在"静音"时间内、以这种方式(fsref=96KHz)带内噪声的可闻性会更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    fs (ref)是一种内部速率、如下文所述、应在39KHz 至53kHz 范围内、通常为44.1kHz 或48kHz、在双速率下、 fs (ref)不会变为96KHz、但它只是乘以2、 fs (ref)仍然为48kHz、NCODEC 需要为1才能获得96KHz 的采样率。 如果实际采样率 高于48kHz、则使用此双速率;如果是16KHz、则无需使用双速率。

    此致、

    Peter