This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:总线供电的 VDD 电流能力

Guru**** 2925200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, ISO7340-Q1, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053048/pcm2706c-bus-powered-vdd-current-capability

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件: ISO7340-Q1PCM2706

我计划在总线供电模式下将 PCM2706C 作为具有数字隔离功能的 USB 转 I2S 传输运行。

PCM2706C 的内部 VDD 稳压器能否提供足够的电流为 ISO7340-Q1的 VCC1电源供电(列为1.3mA @ 10Mbps)?

我将通过 ISO7340-Q1传递 PCM2706 DOUT、I2S 位时钟、I2S 帧同步和 SSPND_N 信号。

 

侧面问题:如果 DAC 输出未被使用、是否可以将 C_VCOM 更改为1uF 陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    数据表中没有任何有关内部电源驱动能力的规格,请参阅数据表。我没有找到 有关内部稳压 器的任何信息,但我认为它的电流太大,无法支持。

    我相信您可以将 VCOM 电容更改为1uF 。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与设计团队核实?

    我看到 整个器件的电源电流(大概是 VCCP、VCCL、VCCR 和 VDD 的总和)高达46mA、所以我想如果 DAC 输出没有被加载、我应该能够切断1.3mA 的电流。 除了 VDD 之外、是否更好地为此使用其他 PCM2706稳压器输出引脚?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、抱歉 、我误将其读为1.3A 而非1.3mA、!  只需查看此编号,您就可以使用 VDD 驱动它。 顺便说一下、这是一种旧设计、很难找到原始设计团队。 我会使用  VCCP 或 VDD,而不是 VCCL 和 VCCR,因为我在 两个通道的模拟电源上具有相同的负载。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    您能评论一下随附的原理图片段吗?  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    当然、我会 看一下 Wed (或更早)、 然后回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、只是几个建议:


    VCOM 电容器需要更大、10uF
    输出端是否有滤波? (  有关详细信息,请参阅用户指南

    此致、

    Arash