This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:热阻 PCM1808-Q1

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051985/pcm1808-q1-thermal-resistance-pcm1808-q1

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1808

你好  

在 PCM1808-Q1数据表中、没有热性能信息表。

我们可以在 PCM1808数据表中找到热性能信息表。

θjc 和  ψjt 是否与 PCM1808相同?

 我们可以找到 PCM1808-Q1的 θjA。 但它太高了。

此致、

铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所列的 PCM808-Q1 Qj-a 为170°C/w

    查看上表  PDiS=Vcc*ICC+Vdd*IDD

                             PDIS=5V*8.6ma +3.3*5.9ma

                             PDIs=62.47mw。

    这使结温高于环境温度170*0062 或高于环境温度10.5摄氏度。

    对我来说、Qja 170似乎是合理的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

     θjA、 考虑到以毫瓦级为 PD、T Ü V = 170°C/W 是合理的。
     与 PCM1808不同、PCM1808-Q1的数据表中为什么没有给出 θjc 和 ψjt?

    由于 PCM1808-Q1具有相同的封装、我们是否也可以在 PCM1808中使用这些值?

     *来自 PCM1808

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、并在一天内返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将所有 PCM1808热性能值用作 PCM1808-Q1的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!