This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何在不重新加载配置文件的情况下打开/关闭低音 DRC 滤波器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054098/tas5805m-how-do-i-turn-on-off-a-bass-drc-filter-without-reloading-the-configuration-file

器件型号:TAS5805M

我想在不重新加载 EQ 的情况下关闭 DRC 低音炮... 你是怎么做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      您是要关闭 DRC 中的低频带吗?  

      您可以尝试以下这些代码、它们会将低频带设置为旁路状态。

    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2 e
    宽58 08 00 00 00 00
    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2b
    W 58 34 00 0d A6 86 00 0d A6 86 00 06 D3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 81 47 ae F9 06 21 A9 Fe 01 c0 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    宽58 00 00
    w 58 7f aa
    宽58 00 2a
    W 58 34 00 01 64 0A 00 01 64 0A 00 01 64 0A 00 01 64 0A 7e d0 B5 2D 82 59 05 7b
    宽58 00 00
    w 58 7f aa
    宽58 00 2a
    W 58 48 00 01 64 0A 00 01 64 0A 00 01 64 0A 7e d0 B5 2D 82 59 05 7b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以从外部 MCU 或控制器向 DSP 发送任何 GPIO 或 API 命令、这些命令只需打开或关闭此滤波器。 想象一下应用程序或设备前面板上的按钮是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      您只能使用 I2C 命令来控制此块。 如果您使用的是 PPC3软件、则有一些按钮可供您控制。 但其他 MCU 只能使用这些 I2C 代码。