This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:驱动程序的请求/查询

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053974/tlv320dac3100-request-queries-for-driver

器件型号:TLV320DAC3100

各位专家:

你好。

客户端正在 i.MX8M Mini 上处理5.4.70内核、并且有几个问题、如下所示:

"一. 使用 tlv320aic31xx.c 驱动程序、此驱动程序是否适用于此模块?

该驱动器使用  HPVDD、 SPRVDD、 SPLVDD、 AVDD、 IOVDD、  DVDD; 但根据数据表,没有 SPRVDD、SPLVDD,它有 SPKVDD,为什么?

3.如何在 DTS 文件中为此驱动程序添加节点?"

关于 Q#2、当前 D/S 似乎仅将两个扬声器(左侧和右侧)标记为 SPK;我看不到有关此问题的任何勘误手册。

感谢 您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     我将与团队联系、向您提供有关您的驱动程序和  DTS 文件问题的建议。

    关于您的第二个问题,  D/S 似乎认为只有两个扬声器(左侧和右侧)被标记为 SPK,但驱动程序可能是一个通用驱动程序,它与 多个具有专用电源的设备兼容。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    让我对您有关该驱动程序的其他问题进行评论:

    1. tlv320aic31xx.c 驱动程序适用于 TLV320DAC3100。 从 txt 文件中可以看到它是兼容的。 基本上、您不会使用器件的 ADC 设置。
    2. 您还可以从以下相同的 txt 文件中找到示例。

    这是我要寻址的 txt 文件: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic31xx.txt

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash/Ivan、

    感谢大家的回答。

    正在等待对第3项的答复。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很抱歉、我的答案#2是针对您的问题#3。 如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师