This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:最高结温和热模型

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053016/pcm4222-maximum-junction-temperature-and-thermal-model

器件型号:PCM4222

您好!

我需要知道 PCM4222PFB 的最高结温。  您还有一个热模型吗?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    我将检查此数据的可用性、并在周末通知您

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于回复较晚、我正在与我的同事联系、尝试向您提供此数据。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、

    由于器件的使用寿命、我们没有这些详细信息或模型、因此我只能提供一点信息 、即结温是在以最大功率运行时由最高工作温度设置的。

    最棒的

    Carson

    LPA 应用工程师