This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140的抗混叠滤波器

Guru**** 2519600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052877/tlv320adc3140-antialiasing-filter-of-tlv320adc3140

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

通过查看以下文档、我对 TLV320 ADC3140抗混叠滤波器有疑问。

TLV320ADCx140集成模拟抗混叠滤波器和灵活的数字滤波器

无论采样率设置如何、该滤波器的截止频率是否为24kHz 左右?

如果它取决于采样率、请告诉我。

Thnaks、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    24kHz 时没有完全的滤波器截止频率。 在某些情况下、如本文档中的图所示、信号频率无法在没有干扰的情况下输入

    但这不是一个滤波器、它只是显示了可以很好地记录哪些频率的限制。

    固有的抗混叠具有高得多的截止 频率、并定义了此处所示的调制器频率

    这不会随采样率而变化、但无论您使用的采样率是48kHz 或44.1kHz 的倍数、它都是不同的。

    抽取滤波器确实会随采样率而变化、并且它们已在器件的数据表中进行了详细记录。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡森

    感谢您的回复!

    [引用 userid="450495" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052877/tlv320adc3140-antialiasing-filter-of-tlv320adc3140/3895657 #3895657"]但这不是一个筛选器,它只是显示了哪些频率可以很好地记录。

    我无法理解上述描述。 抗混叠滤波器是否取决于采样率?

    [引用 userid="450495" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052877/tlv320adc3140-antialiasing-filter-of-tlv320adc3140/3895657 #3895657"]抽取滤波器确实会随采样率而变化,并且它们在器件的数据表中有详细的记录。

    由于它内部有一个抽取滤波器、因此可以使用该滤波器来消除高频噪声。

    那么、基本上 TLV320ADC3140 不需要抗混叠滤波器?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不需要抗混叠滤波器、也不需要任何抗混叠依赖于采样率、而只是始终相同的调制速率。 是的、抽取滤波器将消除高频噪声。

    此外、如果需要、芯片中还提供了其他滤波器以进行额外滤波

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    [引用 userid="450495" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052877/tlv320adc3140-antialiasing-filter-of-tlv320adc3140/3895657 #3895657"]抽取滤波器确实会随采样率而变化,并且它们在器件的数据表中有详细的记录。

    例如、如果 fs = 48kHz、则截止频率为24kHz。 当 fs = 192kHz 时、截止频率为 96kHz。 这种理解是否正确?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数据表的第35页开始、抽取滤波器可针对不同设置进行可视化。

    最棒的

    Carson