This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:输入智能放大器特性数据-参数及其含义的文档

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053388/tas5825mevm-entering-smart-amp-characterization-data---document-of-the-paramters-and-their-meaning

器件型号:TAS5825MEVM

您好!

我在低音驱动器正在运行通过 PR 调谐的盒的系统上应用了 Smart Bass。
我将手动输入参数。 但是、当我与供应商合作时、我们在调整 PurePath 控制台中的测量参数和开放字段方面存在一些挑战。

是否有一个文档详细解释了所有这些必需参数?

如果没有、您能解释  一下如何获取/  以下参数的含义:

L2

电感模型

配备无源散热器的外壳上的 RM PR


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikko

      请查看下表:

    参数

    和功能

    说明

    关于

    Ω μ A

    音圈的直流电阻

    SD

    CM2

    光阑的面积

    BL

    t∙m

    力因子

    RMS

    N∙s/m

    机械阻尼因子

    MMS

    G

    机械质量

    CMS

    M/N

    机械合规性

    MH

    音圈的漏电感

    L2

    MH

    音圈的电感

    Ke

    短接

    音圈的半电感

    u

    输入电压

    A

    输入电流

    m/s

    膜片的速度

    X

    m

    膜偏移

      您询问的参数:

    音圈电感: 音圈电感通常以毫亨(mH)为单位。 通常、行业标准是测量 1000Hz 下的音圈电感。 随着频率增加到0Hz 以上、阻抗上升到高于 Rdc 值。 这是因为音圈充当电感器

    音圈的半电感:半电感的概念是由加拿大滑铁卢大学的 John Vanderkooy 开发的。 它在分析动态扬声器的行为时很有用。 音圈中的电流会在线圈周围的铁磁结构中产生涡流、这些涡流会改变线圈的电阻、因此它由与频率平方根成比例的分量决定。

    机械阻尼因子: 机械阻尼 因子、通常称为背板、和匹配层都影响 压电材料的理论脉冲响应。  当反向 压电效应 与 传感器一起用作 超声波源时、理论响应与材料对实际电脉冲或阶跃函数的响应非常匹配。