This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高阻抗耳机放大器 IC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053681/high-impedance-headphone-amplifier-ic

主题中讨论的其他器件:TPA6120A2OPA1622

大家好、TI 音频团队。

我正在寻找一款音频放大器 IC 、它可以支持100mW@300 Ω 的输出功率。

您能告诉我合适 的音频放大器 IC 吗?

如果没有可支持100mW@300 Ω 的 IC、您是否会共享可支持100mW@300 Ω 的电路?

我真的需要你的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE、

    TPA6120A2和 OPA1622是几款放大器、通常针对这类高阻抗耳机应用进行了标记。

    TPA6120A2具有适用于两种封装类型的 EVM、OPA1622还具有 EVM 和 Spice 模型、以便您评估特定应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师