This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:输出波形不正确、播放声音时观察到噪声

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053793/pcm1754-q1-output-waveform-is-not-proper-and-noise-observed-while-playing-sound

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1754

您好!

我们将 PCM1754-Q1用于音频应用。  

电路详细信息:

iMX8 (SAI)--> PCM1754-Q1 --> TAS5411 -->扬声器

PCM1754配置如下:

Fs = 24kHz

BCLK = 768kHz

SCK = 18.432MHz

输入音频源:

采样率= 24kHz、持续时间= 500ms、无限重复

扬声器输出:

我们在播放声音时发现了2个问题

1) 1)扬声器输出与输入不完全相同

2) 2)播放期间观察到的噪声

我们已经检查了 I2S 数据、它与输入完全匹配。

请支持我们解决上述问题吗?

谢谢、此致、

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可以将您使用的完整原理图发送给我、以便我了解一下这个问题吗?

    谢谢、

    Arash