This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:EN 阈值

Guru**** 2641935 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051169/drv602-en-threshold

器件型号:DRV602

您好!

我可以知道 EN VIH 的最小值和最大值吗?

在数据表中、仅显示典型值、我的客户满足 接近 VIH 典型值的使能电压、某些器件无法正常使能。

他们希望了解修改设计所需的最小值和最大值、并确保能够打开 DRV602。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我在一些旧的 e2e 线程中找到了这一点:

    "

    设计仿真显示了工艺变化范围内的以下最小值和最大值-

            最小      典型值      最大值

    VIL  38%       40%       45%(VDD)  

    VIH  57%     60%      65% (VDD)

    但是、如您所知、我们不保证这一点、因为 DS 中未对其进行规范。

    "

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的客户使用 GPIO 提供~3.15V、但某些芯片无法正常使能、

    它超过了典型值。 5 * 0.6 = 3V、但仍具有10%的故障率。

    这是正常的吗?

    还是应该创建 FA 案例?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据表中的信息、可能会出现这种情况。
    也许他们可以在引脚附近添加一些电容、以确保控制信号稳定。
    我不确定是否可以评论启动 FA、尽管它可能不会显示器件问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是否可以修改数据表并注意最大和最小范围?

    我的客户不高兴只提供典型值、因此他们需要更改设计和重新布局。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、这可能不是一个可能的更改、它需要测试 VT char。 以上数据仅通过设计仿真获取。

    请注意、典型规格通常涵盖与它的值相差1个标准。 预计会有一些变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师