This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:相移

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053242/tas5558-phase-shift

器件型号:TAS5558

您好!

我需要控制带宽1相移0~180度@ 100Hz、如何调整? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

       我们器件内部的 BQ 均为 IIR 滤波器、无法精确控制相移。 我可以向您展示有关不同带宽设置的一些仿真结果:

    带宽5kHz:

    带宽1KHz:

    带宽100Hz:

    带宽10Hz:

    带宽1Hz (放大以观察):

    您可以将这些结果作为参考。 如果您希望实现非常小的相移、则可以将带宽设置为小于10Hz。 如果要实现180度偏移、则需要将带宽设置为1000Hz 左右。 更大的带宽将影响更多的频率区域、并且始终在频率点之前具有相位下降的副作用。