This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211是否能够在 HDMI &amp 上执行 SRC;SPDIF 输入是否与我们的 PCM 系统兼容

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052456/pcm9211-is-pcm9211-able-to-perform-src-on-hdmi-spdif-inputs-to-be-compatible-with-our-pcm-system

器件型号:PCM9211

大家好、

假设时钟源为24.5Mhz、PCM9211是否能够在 HDMI 和 SPDIF 输入上执行 SRC、以与运行 I2S 44.1kHz 的 PCM 系统兼容? 应该在 PLL 或 XTI 模式下配置它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 PLL 打开的情况下运行、并调整 SCLK 或 FS 以满足数据表第30页中规定的要求:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm9211.pdf?ts=1636546945818&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM9211

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回复。

    根据我的理解、即在 PLL 模式下、它会检测传入的 SPDIF 频率、例如192kHz、并在 fs=192kHz 时生成与传入数据速率匹配的 LRCKO。 它是否可以向下采样到44.1kHz? 我们将需要 SRC 功能将 SPDIF 输入如192/96/48kHz 转换为44.1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、需要运行 XTI 模式以获得44.1kHz 的频率、但需要将时钟从24.5MHz 更改为兼容、如下所示:

    一般而言、系统的 SCLK 应为采样率的整数倍

    此致、

    Carson