This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:各种时钟问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052703/tlv320dac32-various-clock-questions

器件型号:TLV320DAC32

我将查看此 DAC 中的一些时钟衍生、我有一些问题:

  1. 我们不会使用麦克风输入、因此我假设我们不需要担心 为 ADC 部件创建时钟信号?
  2. 我们将需要创建 DAC_CLK 和 DAC_MOD_CLK。  是否缺少任何其他时钟信号
  3. 我们有3个 CLK 信号可用于我们的 BCLK (512kHz)、WCLK (16kHz)和 MCLK (24.576MHz)。 音频信号的 fs 为8kHz、因此我的方法是使用 DAC 中的 CLK 分频器(24.576MHz/8kHz = 3072)从 MCLK 中导出问题2中的 CLK 信号。
    1. 应用手册建议将 DOSR 设置 为128以获得最高音频质量、您能向我解释原因吗?
    2. 则意味着 NDAC x MDAC 必须等于24。  我的假设是 NDAC = 1且 MDAC = 24。  我在这里的理解是否正确、  使用不同的 NDAC 和 MDAC 值是否有好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我将查看您的问题、并在一天结束前提供进一步的反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    由于您提到的是 ADC 和 DAC_MOD_CLK、我认为您正在使用 TLV320DAC3203、因此我将根据这一点在下面添加我的注释。 如果不正确、请告诉我。

    1. 正确、如果未使用麦克风侧、您可以忽略 ADC 设置。
    2. 第2.7节 提供了器件内部生成的时钟的良好概述。
    3. 您必须在内部将 FS 设置为与进入器件的 WCLK 相同、否则可能会错误地对数据进行采样。
      1. 我建议设置 NDAC = 1、MDAC = 12和 DOSR = 128。 与您的建议类似、但考虑到 Fs 应为16kHz、以匹配 WCLK 频率
      2. 建议将 DOSR 设置为 2.8MHz < DOSR * DAC_FS < 6.2MHz、考虑到16kHz = DAC_FS、如果使用 DOSR = 128、则仅限值、但仍具有良好的音频质量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师