This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:电容器从0.22uF 更改为0.47uF

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052903/tas5825m-capacitor-change-from-0-22uf-to-0-47uf

器件型号:TAS5825M

Сould 您是否解释了此更改的原因?

如果我们使用0.22uF 电容器而不是0.47uF 电容器、会出现什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    我们注意到、在某些临界情况下(严重的电压削波)、0.22uF 自举电容所保持的电荷可能不够、因此我们将其更改为0.47uF。 这是一个临界情况。 在大多数正常使用情况下、0.22uF 或0.47uF 是合适的、但如果您希望使用高功率、尤其是低频、则需要0.47uF、因此更改了建议以覆盖此条件。

    此致、

    Luis