This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:触发模式下的运行

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, DRV2700EVM-HV500, LDCTOUCHCOMCOILEVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051935/drv2700evm-hv500-the-operation-on-trigger-mode

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件:LDC2114EVMLDCTOUCHCOMCOILEVMDRV2700

您好!  

我想问一些有关触发操作的问题。 DRV2700EVM-HV500可用于触发模式。 需要什么样的信号作为触发器? 我计划使用 LDC2114EVM 和  LDCTOUCHCOMCOILEVM 来触发 DRV2700EVM-HV500。 LDC2114EVM 能否输出触发 DRV2700所需的信号? 在非触发模式下、DRV2700EVM-HV500的波形输出 通过压电控制台进行控制。 如何在触发模式下控制波形? 压电式控制台也可用于触发模式?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    DRV2700EVM-HV500通过 USB 与板载 MSP430通信来控制。

    MSP 用于控制压电式驱动器的两个信号是用于为 DRV2700升压转换器供电的使能信号和用于调制升压电压幅度的 PWM 信号。

    您可以将 EVM 连接到压电式控制台、并使用 MSP430的所需 PWM 输出对其进行配置、然后使用其他 EVM 的 GPIO 输出将 EN 信号驱动到 DRV (3引脚接头 JP3上的中间引脚)

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的四个回复。 我知道可以使用压电式控制台更改波形。 当我使用其他 EVM 的 GPIO 输出来驱动 EN 信号时、我是否必须将其连接到3引脚接头 JP3的中间引脚? 我从下面的论坛中听说、我必须将它连接在 TRIG 和 C20之间。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048329/drv2700evm-hv500-regarding-the-trigger-button

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我澄清一下。 MSP430向 DRV 发送两个信号。 用于为升压器件加电的使能信号和用于调制升压器件的 PWM 信号。  

    我的方法->使用压电式控制来根据需要配置 PWM 信号、并让它持续输出此 PWM。 然后从另一个 EVM 控制使能信号(JP3接头上的中间引脚)。 它将控制压电体的驱动时间。

    根据我的工作台测量结果、默认 MSP430固件上的 TRIG 引脚将启用升压。  

    例如

    1 TRIG 上的下降沿->升压在 DC ->压电合约中启用

    TRIG -> BOOST 上的第2个下降沿被禁用

    如果您想使用 TRIG 引脚执行其他操作来启用/禁用升压、则需要在 MSP430上运行更新的固件(C 代码)。 这是可以完成的。 EVM 产品页面上提供了固件、但我无法帮助对该代码进行必要的更改。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我非常了解 DRV2700的工作原理。 但是、该系统似乎不符合我的要求、因为我正在进行触控板演示。 我希望在每个传感器按下和释放时输出波形。 我希望输出的波形仅为一个长度。 为了实现这一点、是否仅仅更新产品页面上的固件就足够了? 或者、我必须自行更新和修改它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不是要通过解释 EVM 的功能来与您进行对话。  

    是的、您需要自己评估 EVM、然后根据应用的需要修改固件。

    此致、
    Arthur