This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:输入单端、输出差分信号音频放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051432/rc4580-q1-input-single-end-output-differential-signal-audio-amp

器件型号:RC4580-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA1612-Q1

大家好、

在标题中、您能告诉我可以向客户推荐哪种音频放大器吗?

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    您没有提到封装、因为这很重要。  

    这是一款升级设备、现货供应  

    OPA1612AQDRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     罗纳德、您好!

    感谢您的回复! 由于这是一个正在开发的项目、封装无关紧要。  

    • EE: 摩托车仪表组
    • 输入为4 *单端模拟信号,输出为4 *差分信号

    OPA1612A 似乎很昂贵、我们还有其他解决方案吗? 我们能否消除摩托车启动时的噪音? 谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!  

    下面是一个使用 双通道运算放大器的单端输入至差分输出电路的指导设计。 因此、查看汽车级音频运算放大器、 剩下以下参数表:

    Ron 建议使用 OPA1612-Q1、因为这是唯一一款库存中的双通道汽车运算放大器:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州