This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关于音量 α 滤波器谐振声音

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052818/tas5805m-about-volume-alpha-filter-resonance-sounds

器件型号:TAS5805M

尊敬的团队:

我们在前面询问 了有关音量 α 滤波器参数的问题。

当值大于4时、我们可能会听到一些声音。

对于我们的设计、我们通过旋钮将体积分配给用户变量值。

当体积不是-110dB 时、我们设置 α 值48ms、当体积为-110dB 时、我们设置 α 值变化3ms。

我们确认通过这种方法无法听到共振噪声。

还可以吗? 或者此方法是否存在其他问题?

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

      我们认为这样使用它没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢您的确认。

    嗯、注意到。

    此致、