This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:交叉调制失真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051312/tas2505-q1-cross-modulation-distortion

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、

我的客户正在考虑将 TAS2505-Q1用于 HVAC 面板扬声器。

根据要求、在0.5W 输出时、交叉调制失真需要小于或等于0.2%。

您能否检查我们是否有这样的数据?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我想您正在寻找发射数据、对吧?
    让我检查一下是否有适用于此器件的报告、我将在下周获得一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    我认为这意味着  IMD (互调失真)特性。 您的团队是否拥有 TAS2505-Q1的此类数据?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    没有适用于 TAS2505的 IMD 数据。 遗憾的是、我无法分享更多数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    我明白了。 感谢您检查数据是否可用。  

    此致、

    Saito