This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:Vcc 上的最小电容

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051952/pcm1754-q1-minimum-capacitance-on-vcc

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

您能否建议 Vcc 旁路所需的最小电容?

它被指定为10uF 电解电容、但我打算使用陶瓷电容并考虑直流偏置效应。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS  建议使用10U 电解电容。 电解电容器具有良好的低频特性、主要用于低频电路。 它们可以滤除低频纹波。 话虽如此、  使用陶瓷电容器仍然是可以的 、但可能无法充分利用电解电容器提供的滤波功能、尤其是如果您计划使用低于推荐 值的电容器。  这里有两篇论文 、可以让您了解如何降低这些旁路电容器的功耗。

    https://www.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf

    https://www.edn.com/bypass-capacitors-no-black-magic-here/ 

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的评论。

    您能否建议如何估算最小电容(陶瓷)、尤其是对于该器件?

    我还想知道您如何为该器件确定10uF 电解电容器的背景理论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发送的两篇文章应该让您大致了解如何进行计算。  话虽如此、我们通常根据经验采用10uF 和0.1uF。  因为您可以找到许多文章、甚至是视频对其进行解释。  它会影响 到您 想要抑制的尖峰的大小。 我相信电路板的原始设计人员使用经验法则估算、因为这是我们许多电路板的共同价值。

    此致、

    Arash