This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:7.4.2时钟停止断电和复位功能

Guru**** 2813415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052305/pcm1808-7-4-2-clock-halt-power-down-and-reset-function

器件型号:PCM1808

尊敬的专家:

客户想要了解当 CLK 被改变时将采取什么行动。

我想问 一下第18页的7.4.2时钟停止断电和复位功能。

1:它是针对主模式还是针对从模式?

  客户希望处于主模式。

2.在最后一段中,  

"为了避免 ADC 性能下降、在更改系统时需要将时钟暂停复位置为有效
时钟 SCKI 或音频接口时钟 BCK 和 LRCK (采样率 FS)。"

时钟暂停复位的有效含义是什么

 时钟暂停复位何时 完成?

有人要回答。

A.出错时

b.将频率从44.1k 更改为48k 时很快

C. T (CKR)最小值后

我认为这应该在每个 SCLK 的 T (CKR)最小值后完成。

例如,2MHz 为4us (256fs、8kHz), 50MHz 为100us (512fs、96k)。

如果在 每个 SCLK 的 T (CKR)的最小值之前进行了平坦、则不会将其视为"复位"。

这个想法是正确的吗?

3. 如果 CLK 在 T (CKR)内完成时停止或更改、是否会发生挂起或其他一些问题?

客户 认为不应发生这种情况、因为 IC 检测到错误并复位、→MCLK 已确认或在启动过程中设置→Fade。

这个想法是正确的吗?

此致、

小岛