This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:频率响应曲线问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051588/tas5805m-frequency-response-curve-issue

器件型号:TAS5805M

    我们 在扬声器项目中使用了两个 TAS5805M 音频放大器、一个用作低音(地址:0x58)、另一个用作高间距(地址:0x5C)。 数据通过 PPC3导出并在 MCU 初始化期间加载。 扫描频率响应曲线时检测到以下问题:

断电后、扫描频率响应曲线在频分频点附近是不同的、有时与上次相同、有时与上次不同。

在不断开电源的情况下、每次的曲线都是相同的。 所附波形。

测试结果如下:

(1)更换 扬声器、问题仍然存在。

(2)每次启动后、使用评估板(TAS5805M EVM)加载、问题仍然相同。

(3)如果  在断电后仅单独输出低音或高音、扫描频率响应曲线是相同的。

随附的是 检测到问题的 PPC3文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        我无法清楚地了解你的观点。  

        1.您对开机/关机有何看法?

        2.关于"使用评估板(TAS5805M EVM)加载"、您的意思是什么? EVM 是否可以重现此问题? 请说明流程。

        此外、我看不到您的 PPC3文件。 可能需要您重新更新它

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 也无法解决此问题。 随附的是 PP3文件。

    e2e.ti.com/.../Desktop.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 也无法解决此问题。 随附的是 PP3文件。

    e2e.ti.com/.../7536.Desktop.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          请提供有关如何在 TAS5805M EVM 中重现此问题的过程、以便我可以看看自己的一面。

    Leon