This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:加电寄存器序列

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050088/tas5805m-power-on-register-sequence

器件型号:TAS5805M

您好专家、

您能否确认我对启动的理解是否正确?

加电后、寄存器序列如下。

PIN_CONTROL1  寄存器(偏移= 74h)[写入= 0x00]

PIN_CONTROL2  寄存器(偏移= 75h)[写入= 0xD8]

FAULT_CLEAR   寄存器(偏移= 78h)[写入= 0x00]

ADR_PIN_CONFIG 寄存器(偏移= 61h)[写入= 0x0B]

ADR_PIN_CTRL  寄存器(偏移= 60h)[写入= 0x01]

然后、FAULT 输出为高电平、以指示如果没有错误、则无问题。

谢谢你。

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki

      寄存器74h 和75h 不需要在启动时写入、使用默认值即可。 寄存器61h 和60h 将在78h 之前写入。 我们在配置结束时写入78h 0x00。 实际的寄存器序列将包括其他寄存器设置、您可以检查 PPC3转储文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、工程师

     我负责逻辑电路设计。

    您能告诉我、写入寄存器值后、TAS5805M 需要多长时间将 ADR 切换到故障功能吗?

    CPU 监视故障状态。  我想知道何时开始监控故障。

    谢谢、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katsuya

      您可以在寄存器值更改100ms 后等待。