This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:与音频放大器进行开/关序列配对

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050119/lm49450-power-on-off-sequence-pairing-with-audio-amp

器件型号:LM49450
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2

大家好、

我的客户在其应用中使用了 LM49450+TPA3110D2。  

我们发现系统打开和关闭时扬声器有噪声输出。 像波博博博博博博博布的声音…

我想知道是否有建议的编解码器+放大器加电/断电序列。 谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您是否可以分享任何原理图和布局? 他们是否曾尝试通过从 TPA3110D2输入断开 LM49450输出来隔离每个级?

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请参阅下面的原理图。  您能告诉我如何执行以下操作吗? 您是否意味着先断开 LM49450和 TPA3110D2之间的连接、以查看噪声源是 TPA3110D2还是 LM49450?

    [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050119/lm49450-power-on-off-sequence-pairing-with-audio-amp/3885414 #3885414"]他们是否尝试通过从 TPA3110D2输入断开 LM49450输出来隔离每个级?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、断开两个放大器之间的连接以检查噪声来自何处。

    从原理图中、我可以看到 D 类扬声器输出 LLLLLLLSP+/LLS 和 RLS+/RLS 分别连接到 LINP/Linn 和 RINP/RINN。 这实际上可能导致问题:

    • LM49450的 D 类输出是开关信号、而不是模拟信号。
    • 如果信号是模拟信号、则从 LM49450输出到 TPA3110D2输入的连接是正确的、但在这种情况下需要使用低通滤波器。
    • 您可以参考此图了解放大器之间的 LPF 连接:

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    1.我们的 LM49450是否有任何方法可以支持 超过32步的音量控制?  

    2.是否可以让 LM49450增益设置为0dB? 由于 LM49450具有2.5W AMP 功能、因此我们将 TPA3112D2放置为第二级。 更多的增益可能会导致信号出现故障。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    1. 32步是器件的设计方式、我认为器件本身没有办法对此进行更改。
    2. 从表16和17中可以看到、耳机和扬声器的设置均为0dB。 在需要衰减信号的情况下、还存在负增益设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师