This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [汽车用立体声 DAC ]申请音频 DAC 产品推荐

Guru**** 2579655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051593/stereo-dac-for-automotive-request-an-audio-dac-product-recommendation

大家好、TI 支持团队

已收到客户提出的可更换以下部件的建议请求。

UDA1334ATS // NXP

客户要求的规格如下。

-输入:数字

输出:模拟立体声

工作电压:3.3~5V

-输出电平:2Vrms、单端

-通过汽车认证。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们有一系列部件 PCM510x,它具有 2VRMS DirectPath 、112/106/100dB 音频立体声 DAC 和32位384kHz PCM 接口。

    另一个 现成可用的器件是或多或少具有相同规格的 PCM512x

    我将  与团队协商、看看 他们还会推荐什么。 如果有更多建议、我将在本周结束时通知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与团队协商后、上述建议是可以接受的。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Arash