This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:AM 引脚悬空?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050568/tpa3132d2-floating-am-pins

器件型号:TPA3132D2

您好!

我有一个设计、其中 AMX 引脚应该接地、但由于误差、引脚是悬空的。  我们实际上不需要任何 AM 抑制、使这些引脚悬空会产生什么影响、这是否会导致单元的性能变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议悬空 AMX 引脚、引脚设置应遵循数据表设计。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但正如我提到过的、我的设计是浮动的、我需要知道对性能的影响是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 AMX 引脚悬空、FSW 频率可能不稳定、FSW 可能会变为其他频率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们可以在运行期间使用 FSW 开关、是否会注意到任何可闻差异? 我的应用是所有语音音频、无调制或具有信息内容的高频信号。  终端用户是否能够分辨音频的差异、或者是否需要频谱分析仪来查看?  我试图了解我是否必须在我的所有板上实施修改以将这些引脚接地、或者、对于这些修改使其通过此错误、我们可以让它发生、因为没有明显的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议在更改 fsw 之前使用 Hi-Z 输出。  更改 fsw 将导致电流噪声变化。  这种变化是听不清的、但如果电感器选择不合适、可能会导致虚假的 OC。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我希望了解的结果、并为我提供所需的信息、感谢您的帮助!