This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:关于 RXIN"0"DIX9211的输入。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051661/dix9211-about-rxin-0-input-of-dix9211

器件型号:DIX9211

你好。
我们正在考虑将缓冲器添加到前端的配置以及"SPDIF 输入→缓冲器→DIX9211"。
可以将 CMOS 输出直接连接到 DIX9211的 RXIN0吗?

谢谢。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入阻抗为20千欧、如果输入未通电、它们在内部连接高电平。 该器 件不是在考虑 CMOS 输入的情况下制造的、而是针对同轴电缆而设计的、但根据数据表中的此处、似乎可以接受。

    此致、

    Carson