This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:AEC-Q100问题及其与 TPA6211TQ1之间的区别

Guru**** 2514685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6211T-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051599/tpa6211a1-aec-q100-question-and-difference-between-it-and-tpa6211tq1

器件型号:TPA6211A1

大家好、

我想问一个 AEC-Q100相关问题、为什么在数据表中删除了 AEC-Q100说明?

它是否仍然支持 AEC-Q100? 客户想知道这是不是汽车器件、因为数据表删除了"AEC-Q100认证"说明、您是否可以分享 TPA6211A1-Q1和 TPA6211TQ1之间的差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我将在下面添加一些信息:

    TPA6211A-Q1没有 TI 质量确定的 PI 涂层、这对于汽车中的 TI IC 来说是必要的、以防止发生 Boac 短路故障。
    引线框、模塑化合物和 PI 涂层之间存在轻微差异。 因此、我们不再将 TPA6211A-Q1视为汽车产品、但我们将继续为现有客户提供此器件支持。 TPA6211A-Q1在被视为汽车产品后没有发生任何变化、但 TI 汽车标准变得更加严格、现在需要使用 PI 涂层。 我们鼓励所有客户切换到新的 TPA6211T-Q1

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师