This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220噪声

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049602/pcm4220-pcm4220-noise

器件型号:PCM4220

尊敬的 TI 团队:

当 PCM4220的温度达到60度时、PCM4220会发出噪音。将 PCM4220的温度降低至25度并恢复正常。请帮助分析原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在多个器件上发生的、还是仅限于一个器件?

    是否在存在噪声时探测电源和电压基准。 特别是 Vcc 和 VREFR、VREFL。

    另外、最好知道输入信号是干净的、并且噪声不是来自源。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    3个原型是相同的。
    VCC/VREFR/VREF 电压非常稳定。
    数字电源为5V、模拟电源为3.9V-5V;当模拟电源为3.9V 时、PCM4220产生大量噪声。当模拟电压设置为5V 且 IC 温度为25度时、没有噪声、失真低于0.005。温度越高、 噪声越大、该噪声不是普通的宏噪声或白噪声、而是突发噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队进行交谈、并尝试获得一个理论、以了解这里的问题是什么。 这可能需要几天时间。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您能否通过将差分模拟输入短接在一起并加热器件来验证噪声是否来自 PCM4220? 如果噪声来自 ADC、则在输入短接在一起的情况下仍能听到该噪声。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    对差分模拟输入短路、仍能听到噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 ADC 的 I2S 数据中看到该噪声?

    如果所有3个装置上都出现此噪声、则可能是布局导致了此问题。 您是否已将电源和 VREF 滤波器放置在靠近器件引脚的位置? 如何在布局上连接 AGND 和 DGND。

    此致、

    Arthur