This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A - 6个独立音频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051629/pcm3168a-pcm3168a---6-independently-audios

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262

您好!

我不是音频领域的专家、因此我需要帮助来澄清我 的疑问。

我正在开发一个具有中央单元(A -其中我有一个微型、互联网连接等)的项目、在该项目中、我将连接多达6个其他的 μ´s 产品(B -只有一个麦克风和一个扬声器)。

因此、在 A 中、我需要独立接收6 个音频、并向"呼叫中心"拨打不同的 VoIP 呼叫。

为此、我认为 PCM3168A 是正确的芯片/编解码器。 是正确的吗?

是否有人做过这样的事情并能澄清我的情况?

谢谢、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    PCM3168A 是具有差动输入/输出的一种可能编解码器、我们还有其他编解码器、如 TLV320AIC3262/3/8、可支持6个具有 D 类功能的音频输入 SE/Differential。

    您也可以查看它们。

    我不知道是否有人做过类似的事情。

    此致、

    Peter