This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:24V、6 Ω 扬声器输出功率?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050767/tas5754m-24v-6-ohm-speaker-output-power

器件型号:TAS5754M

你(们)好  

您能帮您检查一下  

1. BTL 条件下的输出功率、24V 电源、6 Ω 扬声器10% THD+N?  

2. BTL 条件下的输出功率、24V 电源、6 Ω 扬声器1% THD+N?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      请检查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如数据表中所示、请参见图25。 下面显示了我对24V、6 Ω 扬声器10% THD 的理解是否正确、它仅具有20W 的持续输出功率?  

    对于上面显示的图29和33,电源 LEVLE 是否持续输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      如前所述、您的理解是正确的。