This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:数据表中的 Vocm 选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1051376/opa1637-choice-for-vocm-in-the-datasheet

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: PCM1795

您好!

我对 OPA1637数据表第一页上的原理图有疑问(我正在查看2020年8月的修订版)

使用-3.5V 输出共模电压的原因是什么?

与将其设置为0V 相比、这有什么好处?

甚至在+5/-10V 电源轨之间也没有中间。

我自己的设计有一个+12V 电源、我已经将 Vocm 设置为0V。

这样做是否有缺点?

感谢您的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1795将提供3.5mA 的电流。 为了将 OPA1637输入共模保持在0V、输出共模被移动以实现这一目标。 在本例中为-3.5V。 PCM1795是一款0至5V 单电源器件、预计其输出端(OPA1637的输入端)为0V。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你