This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:SNR 测试条件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050351/pcm5242-snr-test-conditions

器件型号:PCM5242

大家好、

我们的一位客户测试的 SNR 低于数据表中标记的值。 我  想确认 SNR 测试条件。 数据表中是否在 RC 滤波器输出端或输出引脚(__LW_AT__OUTRP \ OUTRN \ OUTLN \ OUTLP)pcm5242处测量了 SNR?

原理图:

e2e.ti.com/.../R96_5F00_3568_5F00_audiodriver_5F00_V1D0_5F00_20210824-_2800_1_2900_.pdf

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amy、 我提到了用于此测量  的 A 加权滤波器、它位于滤波器的输出端。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    抱歉、一开始我不明白 A 加权的含义。 现在、我知道客户测量的 SNR 也是加权的、但低于数据表中的 SNR。 这样做的原因可能是什么?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy,当您说 SNR 较低时,他们得到的价值是什么?

    另请记住、SNR   是  一种测量方法、它描述          了器件输出中与     信号 电平相关的噪声大小、因此它取决于信号电平。

    另一个问题是如何测量 SNR? 他们是否使用 AP?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    下图显示了客户的测试结果。 左通道 SNR (A 加权)为72.8dB。  右侧 通道 SNR (A 加权)为 72dB。  

    测试的具体步骤如下:

    (1)打开测试的样品并将媒体播放音量调整到最大值;

    (2)测试样品的音频输出端子为3.5mm 音频接口、插入电缆(32 Ω 电阻)、电缆的另一端连接到音频分析仪;

    (3)测量的样本播放1kHz、0dB 的声源并测量输出信号的振幅;

    (4) 测量的样本播放  MUTE 文件并测量输出信号的振幅。

    (5)计算信噪比。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amy、让 他们通过复制 图16来测量本底噪声。 1 或 DS 中的其他数字  ,可能是他们会看到他们的本底噪声远高于预期。  如果是、我 会说 他们的电路板 和设置(布线和电缆)需要进行检查和优化。  

    另一种可能是输入信号衰减、它们实际上并不是以0dB 作为输入。  

    SNR 由这两个分量组成、其中一个分量或另一个分量与其想象的不符。

    此致、

    Arash