This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4134:输入参考噪声(图8)

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050932/opa4134-input-referred-noise-figure-8

器件型号:OPA4134

员工、

有关图8 y 轴上的单位的快速问题:

只需对数字进行目测、如果我们进行100Hz 至10000Hz 的噪声积分、我们应该得到~(9900)^0.5 *~ 10nV/rtHz  、大约为1uV。  当然、一旦您对100-0Hz 闪烁噪声尾线进行积分、该数值最终会更高、但不会超过3个数量级(即:1mV)。

y 轴是否应以 UV 而不是 mV 为单位?

此外、我注意到很多数字引用了电阻、以瓦特为单位、以欧姆为单位。   这些错别字是不是我遗漏了什么?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    这是我们在2015年更新为新样式的旧版数据表之一。 遗憾的是、更新时出现了一些翻译问题。 单位应为 uV、W 应为欧姆符号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。