This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:TAS5733L

Guru**** 2510845 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050501/tas5733l-tas5733l

器件型号:TAS5733L

您好!  

我们现在有相当长的时间无法启动 TAS5733L 放大器、而没有设置过流/欠流或温度故障的错误寄存器位、尽管我们可以测量的所有内容似乎都在建议范围内、因此我们非常感谢您的任何帮助和指导!

布局如下所示、我们可以在3.078Mhz 时测量 I2S 当我们在启动序列后进行流式传输时、我们确实测量3.3V/12V 并遵守 TI 数据表文档中描述的最短等待时间。

因此、我们可能符合必要的时钟速率(通过连接到 SCLK、MCLK "被制动")。  

我们从 PP3应用程序导出了配置、并只是应用它、通过将修整振荡器和适当的等待时间放置在顶部而不是从 PP3导出的顺序(其中在配置设置的中间调用修整)来尝试遵循数据表。  

CFG_reg 寄存器[]={
//----------------------------------
//初始化序列
//----------------------------------
   { 0x06、0x07 }、//软静音       >>尝试使用和不使用此注释、但无结果
   { 0x05、0x40 }、//关闭所有通道以启用设置
//----------------------------------
//放大器配置
//----------------------------------
  { 0x1b0x00 }、//振荡器调整寄存器必须在每次器件复位后运行,0x00是出厂预设值,但无论如何应自动取其它值
  {CFG_META_DELAY50}、

  {0x030xa0}、//系统控制=启用 PWM 高通(直流阻断)+在 clk 错误后进行软取消静音
  {0x040x05}、// 24位 I2S => 16位 I2S 将为0x03
  { CFG_META_BURST3 }、//将0x0110写入 寄存器0x07 (主卷)
  { 0x070x01 }、
  { 0x100x00 }、
  {CFG_META_BURST3}、//将0x00c0写入寄存器0x08 (通道1)
  { 0x080x00 }、
  { 0xc00x00 }、
  {CFG_META_BURST3}、//将0x00c0写入寄存器0x09 (通道2)
  {0x090x00}、
  { 0xc00x00 }、
  { CFG_meta_burst3 },//将0x00c0写入寄存器0x0a (转换率在文档中的位置是?)
  { 0x0a0x00 }、
  { 0xc00x00 }、
  { 0x0E0xf0 }、//将0xf0写入寄存器0x0E (转换率)
  {0x100x01}、//调制限制寄存器默认为98.4%这意味着什么? ??????????????
  { 0x110xb8 }、//通道间延迟通道1
  { 0x120x60 }、//通道间延迟通道2
  { 0x130xa0 }、//非通道间延迟通道1
  { 0x140x48}//非通道间延迟通道2.
  { 0x190x30}// PWM 关断寄存器设置为1的位表示通道不是在退出关断时启动 cmd => 0x30 =>所有通道都应退出关断状态并播放
  { 0x1a0x68 }、//开始/停止周期寄存器,用于减少启动和关闭时的弹出和点击
  //{ 0x1b、0x00 }、//振荡器调整寄存器必须在每次器件复位后运行,0x00是出厂预设值,但无论如何应该自动取其它值
  //{CFG_meta_delay、50 * 1000}、//等待和振荡器
  {0x1c0x57、// BKND_ERR 寄存器、将在发生内部功率级错误时尝试重启功率级之前的等待时间设置为1496ms
  {CFG_meta_burst5}、//调制方案和到内部通道的路由,这具有32位宽度0x00897772??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  { 0x200x00 }、//通道1 BD 模式、SDin-L 至通道1、通道2 BD 模式、SDM-R 至通道2 |保留的余数0x81将是通道1的 AD 模式
  {0x890x77}、//
  {0x720x00}、
  {CFG_META_BURST5}、// PWM 输出多路复用器寄存器0x01021345?????????????????????????????????????????
  {0x250x01}、//保留第一个字节|通道1至 AMP_OUT_A +通道1至 AMP_OUT_B +通道2至 AMP_OUT_C +通道2至 AMP_OUT_D |保留最后一个字节
  {0x020x13}、
  {0x450x00}、
  {CFG_meta_burst21}、//这些是"bq"的微调设置
  {0x260x00}、
  { 0x7f0x0E }、
  {0x410x07}、
  { 0x010xe3 }、
  { 0x7d0x00 }、
  { 0x7f0x0E }、
  {0x410x00}、
  { 0xFE0x1a },
  { 0xba0x07 }、
  { 0x810xe1 }、
  { 0xb50x00 },
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x270x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x280x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x290x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x2a0x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x2b0x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x2C0x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x2D0x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x2e0x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x2F0x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x300x00 }、
  {0x7f0xf0}、
  {0xd70x07}、
  {0x000x1E}、
  {0x530x00}、
  {0x7f0xf0}、
  { 0xd70x00 }、
  { 0xff0xe1 }、
  {0xab0x07}、
  {0x800x1E}、
  {0x510x00}、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x310x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  { 0x320x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x330x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x340x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x350x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x360x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x370x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x380x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、//配置微调
  {0x390x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst9}、//配置微调
  { 0x3b0x00 }、
  {0x070x60}、
  {0x530x00}、
  {0x780x9f}、
  { 0xac0x00 }、
  {CFG_meta_burst9}、//配置微调
  { 0x3c0x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x6d0xff }、
  { 0xff0xff },
  {0xe50x00}、
  {CFG_meta_burst9}、//配置微调
  {0x3E0x00}、
  {0x070x60}、
  {0x530x00}、
  {0x780x9f}、
  { 0xac0x00 }、
  {CFG_meta_burst9}、//配置微调
  { 0x3f0x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x6d0xff }、
  { 0xff0xff },
  {0xe50x00}、
  {CFG_meta_burst5}、//配置微调
  {0x400x08}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst5}、//配置微调
  {0x410x08}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst9}、//配置微调
  {0x420x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x6d0xff }、
  { 0xff0xff },
  {0xe50x00}、
  {CFG_meta_burst5}、//配置微调
  {0x430x08}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x440x07}、
  {0x210x48}、
  { 0x2b0x00 }、
  { CFG_META_BURST9 }、
  {0x450x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x6d0xff }、
  { 0xff0xff },
  {0xe50x00}、
  {CFG_META_BURST5}、// AGL 控制= AGL 1至4全部开启、所有其他字节保留
  {0x460x00}、
  {0x020x00}、
  { 0x0F0x00 }、
  {CFG_META_BURST9}、// AGL 软化滤波器
  {0x470x00}、
  {0x070x60}、
  {0x530x00}、
  {0x780x9f}、
  { 0xac0x00 }、
  {CFG_META_BURST9}、// AGL 软化滤波器
  {0x480x00}、
  {0x070x60}、
  {0x530x00}、
  {0x780x9f}、
  { 0xac0x00 }、
  {CFG_META_BURST5}、// PWM 开关速率控制寄存器 SRC = 8???????????????????
  {0x4f0x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x080x00 }、
  {CFG_META_BURST5}、//组切换命令
  { 0x500x0F }、
  {0x700x80}、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_META_BURST13}、//输出混频器
  {0x510x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x07 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_META_BURST13}、//输出混频器
  {0x520x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x07 }、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x560x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x570x00}、
  {0x020x00}、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x580x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x590x00}、
  { 0x000x0c }、
  {0x270x00}、
  {0x000x18}、
  {0x4f0x00}、
  { 0x000x0c }、
  {0x270x00}、
  {0xf60x23}、
  {0xa60x07}、
  {0x890xab}、
  { 0xbc0x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x5a0x00}、
  {0x590x0c}、
  { 0xdc0x07 }、
  {0x4d0xe6}、
  {0x470x00}、
  {0x590x0c}、
  { 0xdc0x00 }、
  { 0xab0x0d }、
  { 0xc10x07 }、
  { 0xc60xda }、
  {0x4f0x00}、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x5b0x00}、
  {0x030x85}、
  { 0xFC0x00 }、
  { 0x070x0B }、
  { 0xf80x00 }、
  {0x030x85}、
  { 0xFC0x00 }、
  { 0xab0x0d }、
  { 0xc10x07 }、
  { 0xc60xda }、
  {0x4f0x00}、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x5c0x00}、
  {0x7B0x1d}、
  {0xfa0x07}、
  {0x090xc4}、
  { 0x0B0x00 }、
  {0x7B0x1d}、
  {0xfa0x00}、
  {0xf60x23}、
  {0xa60x07}、
  {0x890xab}、
  { 0xbc0x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x5d0x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  { 0x5e0x00 },
  { 0x000x0c }、
  {0x270x00}、
  {0x000x18}、
  {0x4f0x00}、
  { 0x000x0c }、
  {0x270x00}、
  {0xf60x23}、
  {0xa60x07}、
  {0x890xab}、
  { 0xbc0x00 }、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x5f0x00}、
  {0x590x0c}、
  { 0xdc0x07 }、
  {0x4d0xe6}、
  {0x470x00}、
  {0x590x0c}、
  { 0xdc0x00 }、
  { 0xab0x0d }、
  { 0xc10x07 }、
  { 0xc60xda }、
  {0x4f0x00}、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x600x00}、
  {0x030x85}、
  { 0xFC0x00 }、
  { 0x070x0B }、
  { 0xf80x00 }、
  {0x030x85}、
  { 0xFC0x00 }、
  { 0xab0x0d }、
  { 0xc10x07 }、
  { 0xc60xda }、
  {0x4f0x00}、
  {CFG_meta_burst21}、
  {0x610x00}、
  {0x7B0x1d}、
  {0xfa0x07}、
  {0x090xc4}、
  { 0x0B0x00 }、
  {0x7B0x1d}、
  {0xfa0x00}、
  {0xf60x23}、
  {0xa60x07}、
  {0x890xab}、
  { 0xbc0x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x700x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x710x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x720x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x730x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x740x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x750x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x760x00}、
  { 0x000x00 }、
  { 0x000x00 }、
  { CFG_meta_burst5}
  {0x770x00}、
  {0x800x00}、
  { 0x000x00 }、

};
此后、我们等待300ms、然后再发出0x00至0x05寄存器以退出关断、并将0x0c00或产生较低音量的值写入主音量寄存器并设置软静音寄存器。  

我们可以看到所有位在振荡器的 i2c 总线上正确传输、读取寄存器让我们总结一下、TAS5733L 已根据需要设置它们。  
不过、我们从未听到任何声音、也看不到0x02错误寄存器位于0x00 -它始终将第二个位设置为0x02。  

如果需要、我们还可以发送示出引脚 nRST、nPDN、3V3和12V 时序的振荡器图像、但它们应完全符合数据表要求(始终保持最小时间和低/高屏障)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供启动波形? 此外、您能否确认电路板上 R714-718的输出上安装了哪些电阻器。 如果您断开与输出滤波器的连接、您是否仍然看到此故障被触发?

    这在多个电路板上是否可见? 如果您在 电路板上重新销售新 IC、您是否会发现同样的问题?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Louis -几分钟后我们将返回、屏幕截图显示启动波形和电阻器信息。 我们在多个电路板上确实看到了相同的故障、但到目前为止没有尝试重新安装新 IC。 有关更多信息-我们在 Linux 系统上、因此非常紧张的时间限制会使我们陷入一种糟糕的状况、 但我不认为这应该是问题的最后、而且我们(由于12V 线路上有大电容器) PVDD 的非零基线、但它始终是数据表中提到的6V 以下的一个好块。 我们还尝试了从0开始到无结果的那一行。 也许那个(照片将在下一个帖子中出现)可能是"有趣"的、因为它缓慢地上升并逐步上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们首先尝试断开与输出滤波器的连接-这似乎是绝对相关的、我们现在无需在软件中进一步修改即可启动放大器、误差寄存器保持为零。 现在、我们将尝试在 PCB 上逐条添加、并在此时报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们断开输出滤波器后、错误消失。 我们对此进行了深入研究。 我们将应用更改为在 Stero 模式下工作。 在该模式下、我们也没有任何错误、也可以通过频道 A 和 B 播放音乐

    这就导致无法识别 PBTL 模式的解决方案。 我们再次查看了我们的应用、发现电阻器 R703的100kr 过高。 我们将其降低到42kR、最终导致误差消失、放大器也在 PBTL 模式下工作。

    我们完全忽略了数字输入的高电平输入电流可能消耗高达75uA 的电流。

    感谢你的帮助。 输出滤波器提示让我们找到了正确的解决方案。