This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:从睡眠模式和深度睡眠模式到播放模式的转换时间

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049866/tas5805m-transition-time-from-sleep-mode-and-deep-sleep-mode-to-play-mode

器件型号:TAS5805M

您好!

    客户正在检查 TAS5805M 从 睡眠模式和深度睡眠模式到激活模式的转换时间。 请提供此数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

           它基于调制模式。 对于混合模式、从睡眠到激活的时间需要大约120ms、对于 BD/1SPW 模式、需要大约10ms。  

           如果您想从深度睡眠模式跳转到活动模式、它将首先进入睡眠模式、然后进入活动模式、这将消耗额外的1.5ms。

    Leon