This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PDN 引脚是否必须连接到主机?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049904/tas5805m-must-pdn-pin-connect-to-the-host

器件型号:TAS5805M

您好、PDN 是否可以仅通过拉电阻器连接到 DVDD、或者是否可以将其连接到主机? 数据表指出、在电源稳定后、PDN 应提升至 DVDD 5ms、我们想知道是否可以接受拉电流。 如果没有、我们是否可以只添加一个 RC 为5ms 或更高的电容器接地? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mustafa

       您可以通过上拉电阻器将 PDN 引脚连接到 DVDD、不应导致任何问题。 请记住、不能省略上拉电阻器、您可以选择10K 电阻器。