This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:需要了解混频器路径和音频的 ACDB 调优

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1049980/tlv320aic3104-q1-need-to-understand-about-mixer-paths-and-acdb-tuning-for-the-audio

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

需要您的帮助来了解音频和音频编解码 器 tlv320aic3104 和处理器 IMX8MM-EVK 的 acdb 调优。

我们是否需要任何 acdb-loader 文件进行音频校准调优?

相关混频器路径:

如果我仅将2个扬声器连接到左/右_LOP 和左/右_LOM,除了驱动程序文件之外,代码中需要哪些路由?

我是否需要在编解码器文件或 DTSI 文件中单独配置扬声器路由?

那么、问题是如何通过2个扬声器路由音频和路由。 您能否共享混频器路径的片段或任何参考

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会在 ACDB 上在线找到答案、因为这是我不熟悉的特定于系统的答案。

    关于到左侧或右侧 LO 路径的音频输出路径、随附的图显示了需要设置以启用路径的相应寄存器。

    e2e.ti.com/.../4426.AIC3104-Functional-Block-Diagram-with-Registers.pdf

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我有相同的 pdf 文件。

    我想知道寄存器值的更改时间和方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 I2C 事务更改它们、方法是在要更新的块中写入相应的寄存器。