This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:它是否需要用于 I/V 和 LPF 电路的单位增益稳定运算放大器?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2228, OPA1656, OPA1692, NE5534, PCM1792, OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050071/pcm1792a-does-it-need-unity-gain-stable-opamp-for-i-v-and-lpf-circuit

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件:OPA2228OPA1656OPA1692NE5534PCM1792OPA227

它是否需要适用于 I/V 和 LPF 电路的单位增益稳定运算放大器?  

我们不需要增益。 (保持2 V rms、立体声)
是否可以将 OPA1656/OPA2228用于 I/V 和 LPF? 还是必须是 OPA1692 (单位增益稳定)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好,在查看 PCM1792的用户指南和数据表时,他们使用 的是 NE5534,但您可以使用任何类似的 OPA。 例如、根据  OPA227数据表、 当将 OPA227用作单位增益缓冲器(跟随器)时、输入电流应限制为20mA、这在本例中是可以的。

    就单位增益下的稳定性而言、如果您比较 OPA1692的图15 和 OPA1656的图35、它们都显示 了不同容性负载下单位增益(G=1)的相位裕度。 对于  G=1、OPA1656具有良好的相位裕度(大约60度)。

    我强烈建议 您下载 这两 个放大 器的 TINA 或 PSPICE 模型、并在您的配置中对二者进行仿真并自行查看结果。 您可以使用电流源模拟电流 DAC 的输出。

    Arash