This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:音频输出返回路径布局

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133962/tas6424e-q1-audio-output-return-path-layout

器件型号:TAS6424E-Q1

例如、通过 LC 滤波器的引脚32和引脚34输出、 接地返回路径是否返回到 PIN33?

如果输出路径的布局宽度为1.5mm、则回流焊到引脚33的宽度需要为3mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对第一个问题回答正确。  第二个问题不正确。  接地的返回路径不是高电流路径、因为它只是返回的高频电流。  负载电流不会通过该接地返回。

    此致、
    Gregg Scott